结果:找到"独轮平衡机器人 惯性轮 opencv 树莓派 stm32 蓝牙遥控",相关内容1000条
  • 梁山派做个平衡小车,但是轮子没有按照预期动作
  • 小车状态调整反应延迟太大了,设置了根据角度pwm输出电机转动,但是角度动作很大了,电机才有一点动作。而且时动时不动。代码与视频展示:问题视频.zip
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山 GD32F470 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-14 21:31:00
  • 嘉立创FA自制产品,平皮带,导向轴,同步轮产品全新上线
  • 现货产品2小时发货定制发货快人一步有工程师质疑:嘉立创PCB发货效率创行业奇迹,嘉立创FA机械配件来图定制发货的效率如何?嘉立创FA回复:FA继续秉承嘉立创集团衣钵,即日起机械配件定制服务全新升级。争取以高效的发货速度,继续服务好我们的每一位客户朋友。高效率:定制产品可享最快8小时发货。敢为人先|降本增效焕发新活力由嘉立创FA自制产品平皮带、导向轴、同步轮产品全新上线啦!库存商品发货效率:2小时定制产品生产效率最快:8小时定制产品档案平皮带简介平皮带也可称为平面传动带,其不仅可用作传动作用,也可用于物品的输送。在机器过载时,平皮带可在带轮上打滑,从而起到保护机械设备的作用。它本身包括普通平皮...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 皮带 导向轴 同步 发帖人:FA商城向工 发帖时间:2023-06-13 11:50:00
  • 【开源XRC遥控器】4.1版本更新,资料开源
  • 欢迎加入XRC群详细了解所有得PCB硬件、原理图、固件、外壳文件都已经在群文件开源,喜欢得小伙伴可以自己尝试制作,成本不便宜哦,400左右吧,看个人实力。3.3更新,目前已经完成SD卡更新固件的OTA更新,使用Bootloader更新固件,方便快捷。介绍视频:论坛放不了链接,B站搜索:开源XRC遥控器-----------XRC遥控器--------------XRC遥控器是一款基于STM32F4平台的多功能开源遥控器,全中文界面,32物理通道,3.5寸真彩IPS电容触摸屏,支持CRSF协议,支持ELRS、黑羊、思翼高频头,支持Mavlink协议,内嵌简易MP地面站,支持无人机飞控调参,支持...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 开源 发帖人:Xuan辕 发帖时间:2022-03-13 19:24:00
  • 定制设计一款树莓派底板,2个网口
  • 底板硬件需求:0)底板+树莓派核心板1)24V输入,输出12V,5V,3.3V,1.8V2)双网口3)2-4个USB口,接摄像头4)留几个端子,驱动几个12V补光灯需求量500片,欢迎联系我13681860506vx
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:zhouziwei 发帖时间:2021-05-21 16:34:00
  • 轮辐式传感器原理和安装方式
  •   轮辐式传感器原理  由于它的形状很像带有辐条的车轮,我们称之为轮辐式传感器。由于它的高度很低所以也称为低外形传感器,这种传感器的突出优点是,高度低、精度高、线性度好、抗偏载及侧向力能力强等一系列优点,它即可用于测量压力,也可用于测量拉力,因此特别适用于称重和测力之用。  轮辐传感器的结构设计主要原则  有很好的刚性,为了使传感器工作状态保持稳定,减轻外界震动干扰的影响,应尽量使弹性体在负荷作用下的弹性位移减少,使之具有较高的固有频率。  要有简单合理的整体性结构。弹性体应尽量为一个整体,避免组合式结构。减少诸如紧固松动、焊接变形等带来的影响。  对作用力位置的变化和干扰力的影响不敏感,弹...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 辐式传感 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-11 14:14:00
  • 【超乎想象的低成本蓝牙芯片】理疗仪│电子秤│蓝牙遥控器│血氧仪│无人售货机│灯控
  • 数据广播蓝牙遥控器解决方案只需采用巨微MG127搭配低成本MCU和少数外围被动器件,即可实现BLE遥控、蓝牙键盘、电动牙刷、蓝牙电子秤、LED灯、TWS耳机等数据传输规格书下载:AN-MG127-V13.pdfDS-MS1586-V1.0.pdfDS-MS1581-V1.0.pdfDS-MS1793S_v1.2.pdf样品/开发板/Demo板提供咨询热线——13751192923(微信同号)我司针对物联网应用提供一整套灵活多样的产品解决方案,包括蓝牙芯片和MCU+蓝牙二合一芯片以及32位MCU单片机产品解决方案。我们提供软硬件技术吃支持,搭建简单、快速和高效的物联网应用开发平台。可为客户定制...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 上海巨微 芯片 MG127 MG123 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-19 14:29:00
  • 树莓派4“翻车”?真相其实是……
  • 最近,英国RaspberryPi发布了树莓派4(RaspberryPi4),相比上一代3B+,4代的CPU提升了3-4倍,性能堪比主流PC,引起了广大电子爱好者的热议。有人甚至认为此次迭代超过了一台笔记本电脑的范畴,创造了单板电脑的新黄金标准。人怕出名猪怕壮,万众瞩目的树莓派4近日被各大科技媒体曝出了一个“严重”的问题,导致原本心情激动、跃跃欲试的开发者们开始踌躇不前:现在到底是买,还是不买呢?想解决这个疑惑,我们先看看下面这张树莓派3B+和树莓派4的接口对比图:树莓派3B+与4代接口对比(图片来源:公众号“淘宝技术”)新一代树莓派将接口升级到了支持USB3.0,使用的不再是之前的Micro...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 4 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-19 18:36:00
  • 新品预售丨树莓派Pi4ModelB低至350元
  • 近日,树莓派发布了第四代产品RaspberryPi4ModelB。新一代开发板经过了从里到外的全面革新,得益于制程和架构的提升,4代性能预计可比上代树莓派3B+提升2-4倍。树莓派开发机构(RaspberryPiFoundation)称,这款设备可以提供「与入门级x86PC系统相媲美的桌面性能」。立创商城已开启树莓派Pi4火热预售*,购买后赠送立创20元无门槛券**预售先支付30%商品价格,下单后,官方将于5个工作日内派发优惠券>>限时预购丨树莓派4B2GB<<>>限时预购丨树莓派4B4GB<<面对如此令人心满意足的全新树莓派,开发者们只想说一...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: Pi4 预售 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-08 09:17:00
  • 蓝牙遥控智能小车基于arduino平台
  • 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-12-02 15:29:00
  • 蓝牙遥控程序基于arduino
  • 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 程序 arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-11-29 22:31:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: